This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25619:bq25619

Guru**** 2525170 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/880156/bq25619-bq25619

器件型号:BQ25619

您好、先生、

无论电池电压为3.2V~4.4V、我是否可以修复 Vsys=3.5V?

请建议如何设置?

谢谢、Ian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:

    否  一旦电池电压上升至高于 VMINSYS、SYS 将跟随电池电压上升并调节至略高于电池电压的水平。   

    此致、

    Jeff