This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92641:异常运行

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS92641

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/879896/tps92641-abnormal-operation

器件型号:TPS92641

您好!

我的客户正在评估其电路板上的 TPS92641、一些样片显示为随附文件的异常运行。

e2e.ti.com/.../TPS92641.xlsx

其原理图基于以下应用手册的图11;

它们将 SK86013190用作每个 FET、并将 SPM6550T-4R7M 用作电感器。

通过改变 Ccomp 值(2.2nF→100nF)、这个现象没有得到改善。

您认为这是什么原因?

如果您需要原理图的详细信息、请给我发送邮件(kuramochi-t@macnica.co.jp)。

此致、

Kuramochi  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kuramochi、

    已发送电子邮件以获取包括原理图在内的更多信息。  我将关闭此主题、因为我们将通过电子邮件进行通信。

    此致、