This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS82130:采用反相降压/升压拓扑的 TPS82130

Guru**** 675400 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS82130, TIDA-01457, TIDA-01405
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/880117/tps82130-tps82130-in-an-inverting-buck-boost-topology

器件型号:TPS82130
主题中讨论的其他器件: TIDA-01457TIDA-01405

您好!

是否可以在  反向降压/升压拓扑中使用 TPS82130 (TPS821x0)、如以下应用报告 中所示:http://www.ti.com/lit/an/snva882/snva882.pdf

检查这两个功能方框图我看不到原因、但我想确保它能正常工作。

感谢你的帮助、

Balazs

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Balazs、

    是的、TPS82130通常用于 IBB 拓扑。 查看 此处列出的几种参考设计 (TIDA-01457和 TIDA-01405)。

    顺便说一下、这个问题出现在其他几个线程中、就像 这个、我在 E2E 的这里快速搜索了这个线程。

    希望这有所帮助、
    Kris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kris、

    感谢你的帮助。 我搜索了它、但我没有找到它们、抱歉。