This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24210:锂聚合物充电器

Guru**** 2514235 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/879826/bq24210-lipo-charger

器件型号:BQ24210

您好!  

我想在我的设计中使用 BQ24210、但它始终在数据表中提到"锂离子"电池、在我的应用中、我使用锂聚合物电池、您能确认我没有问题吗?
ISET 电阻器仅用于限制充电电流,但不会影响电池的总容量? 对于 exemple,如果我在2小时内以500mA 充电,它适用于1A 的电池?

提前感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Dams

    "我想在 我的设计中使用 BQ24210、但它始终在数据表中提到"锂离子"电池、在我的应用中我使用锂聚合物电池、您能不能确认我没有问题吗?" -- Bill J --锂离子和锂聚合物的充电曲线 是相同的,可以使用相同的充电器。


    "ISET 电容器只是为了限制充电电流,但不会影响电池的总容量?" -- Bill J -- ISET 电阻器将设置快速充电或 CC 充电阶段。  此值将取决于电池制造商的建议。  常用值为0.5C、对于1Ah 电池、充电电流为500mA。   当电池电压达到4.2V 时、充电器将进入 CV 模式、充电电流将降至充电结束时的终止值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、  

    感谢您的支持。

    此致、  

    水坝