This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25037:延迟断续模式

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/879726/lm25037-delay-hiccup-mode

器件型号:LM25037

你(们)好

 

我们的客户在 RES 引脚上设置1000pF、以便在检测到 CS 引脚上的过流时进入延迟断续模式、并设计出恒流电路。

在 RES 引脚上放置1000pF、但 T1时间与其测量时间与估算时间不匹配、并且在每个条件下都可以看到变化。

 

我得到了他们的原理图和波形,所以请让我离线分享?

 

谢谢、此致、

米希亚基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michiaki、

    请通过 teng-feng@ti.com 向我发送电子邮件     

    此致、

    Teng