This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62568:预量产板上的功耗挑战

Guru**** 2380860 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV62568
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/879251/tlv62568-power-consumption-challenge-on-pre-production-board

器件型号:TLV62568

您好!

我们使用 TLV62568开发了电源、目前面临一些挑战。 该电路板正在使用此处提到功耗的运行器件。 这两个圈出的函数是我们唯一使用的两个函数:

我们使用 TLV62568开发的原理图如下:

我们面临的挑战是、当我们使用电路板通过笔记本电脑为其供电时、一些笔记本电脑工作正常:

HP 15笔记本电脑

Apple Macbook Pro 13英寸和15英寸(2018版)

该电路板持续运行超过8小时、并且没有组件过热、或者没有其他挑战。

但是、当我们使用以下笔记本电脑时:

Lenovo t480或 Lenovo T490和 Dell Inspiron 连接在 USB 电源和 Wi-Fi 模块之间的组件开始发热。 Wi-Fi 模块和 USB 电源之间连接的组件为74HC4052和 CP2102N。

我们还尝试使用了另一个电源、该电源基于 AM1117。

当这是使用的电源且电路板运行正常时、非笔记本电脑会带来挑战。

您能就可能面临的挑战提出建议吗?

谢谢

Ambimat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ambimat、

    感谢您的联系。 根据您提供的信息、我看不到任何可预见的问题。 我将要求您确认一些事项、并提供更多数据:

    • 请确认在连接任何笔记本电脑时负载(Wifi)是否始终相同。
    • 您能否提供设计的布局详细信息?
    • 此外、测量以下内容以了解问题可能会有所帮助。

    HP 15/Apple 联想
    输入电压 X X
    I_IN X X
    输出电流 X X

    我期待你的答复。

    谢谢、

    Zain

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zain:

    您能否提供您的电子邮件地址、以便我们可以通过电子邮件共享机密信息?

    谢谢

    Ambimat。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zain:

    [引用用户="Zain Riaz"]

    • 请确认在连接任何笔记本电脑时负载(Wifi)是否始终相同。

    [/报价]

    是的、没错。

    [引用 user="Zain Riaz"]您能否提供设计的布局详细信息。

    可以通过电子邮件共享相同内容。

    [引用用户="Zain Riaz"]

    • 此外、测量以下内容以了解问题可能会有所帮助。

    HP 15/Apple 联想
    输入电压 X X
    I_IN X X
    输出电流 X X

    [/报价]

    您是在谈论笔记本电脑的电源、还是指 USB 端口的电源? 当我说由笔记本电脑供电时、我觉得不够清楚。 我想说的是、该器件由上述笔记本电脑的 USB 端口供电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ambimat:

    请提供您的电子邮件地址、我将向您转递。

    谢谢、
    Zain

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是在谈论笔记本电脑的电源、还是指 USB 端口的电源? 当我说由笔记本电脑供电时、我觉得不够清楚。 我想说的是、该器件由上述笔记本电脑的 USB 端口供电。

    我指的是来自 USB 端口的电源、或者让我对它进行改写:TLV62568的输入电压以及器件的输出电压和电流。 由于连接联想笔记本电脑时会观察到发热情况、因此比较 Lenovo 和 HP/Apple 之间的这些电压输入和输出非常重要。 我希望这点能够澄清,我期待看到比较表:)

     

    此致、

    Zain

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    讨论将从这里离线进行、因此我将关闭该主题。

    BR、

    Zain