This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28083:UCC28083D

Guru**** 2508775 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/877132/ucc28083-ucc28083d

器件型号:UCC28083

项目名称-1 KW 直流/直流转换器  

输入电压-42至58 V 直流,输出电压-350V 直流,输出电压-2.86 A

我观察到了非线性 MOSFET 的电流波形。 有时、它会获取比其他脉冲更高的峰值电流。

 我正在附加波形照片

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    峰值电流值的变化表明栅极驱动脉冲宽度正在变化。

    因此、峰值变化比脉宽变化更容易看到。

    原因可能是输入电源纹波或负载变化。
    这是否会导致设计问题?

    此致

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在659瓦输出功率下、变压器发出嗡嗡声。

    变压器 ETD49、P1:S:P2 = 7:63:7且 Lpri = 175uH  

    MOSFET 在2分钟内加热至120摄氏度

    散热器的尺寸长度*width*height =(127*19.7*43) mm。  

    我正在连接波形、我的设计是否存在任何问题  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    看起来两个推挽式 FET 同时导通。

    在交替 FET 导通之前、一个 FET 尚未完全关断。
    这将导致变压器中的电流过大、从而可能导致磁芯饱和。
    大峰值电流将导致磁性结构产生可闻噪声。
    请检查您的栅极驱动设计。
    您可以减慢栅极导通速度并加快栅极关断速度、或确保栅极驱动器之间有足够的死区时间。

    另请检查您的变压器设计。  
    确保磁芯磁通比最大饱和磁通低得多。
    检查绕组是否浸有真空清漆或芯是否有密封。
    所有这些都会导致变压器产生可闻噪声问题。

    此致

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    两个 MOSFET 之间的死区时间增加后、噪声问题得到解决、但 MOSFET 在20秒内达到>100摄氏度  

    我已经为 MOSFET 使用了合适的散热器  

    我要附加波形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将死区时间控制器从 UCC28083D 更改为 UC3825N

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    从开关波形可以看出、FET 的导通和关断速度太慢。
    此外、还存在过度的漏极电压过冲。
    因此 FET 变得过热。
    如果您希望降低组件温度、则可以降低功率耗散或增加散热。

    此致

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我增加了散热器尺寸和强制冷却、但仍然存在相同的散热问题

    变压器的漏电感为0.6uH、  

    建议我使用一种技术来降低 MOSFET 的这种关断尖峰  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经使用了缓冲器