This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5569:其他 MCU 型号的双路 LP5569配置....

Guru**** 1860360 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5569
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/879724/lp5569-dual-lp5569-configuration-with-other-mcu-models

器件型号:LP5569

如图所示,RGB LED 和 LP5569连接足以运行此电路3.3V 是否足够? 如果足够、3.3V 连接适用于 LP5569电气特性。?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mustafa、

    已指派适当的工程师来查看此信息、并将很快回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mustafa、  

    它取决于您的 LED 的正向电压。 通常、VLED 应高于 VSAT (LP5569为0.1V)加上 VF (您设置的电流下的正向电压)、我认为3.3V 应该足以用于普通 LED。 对于 LP5569电源、3.3V 正常。