This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54424:TPS54424 CBOOTについて

Guru**** 2393725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/879674/tps54424-tps54424-cboot

器件型号:TPS54424

您好,组

我的客户希望使用0.1uF (0603mm 尺寸)、因为客户无法购买尺寸更大的芯片电容器。 因此、客户希望 为 CBOOT 使用2个并联的电容器、以考虑电容的直流性能。    CBOOT 是否可以并联使用2个电容器?

此致、
Akihisa Tamazaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akihisa-San、

    并联电容器以从 BOOT 到 SW 获得足够的电容没有问题。 确保使用的电容器具有至少10V 的额定电压、并具有 X5R 或更好的电介质。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony San、

    谢谢你。 我知道。

    此致、
    Akihisa Tamazaki