This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54335A:无法将 TPS54335A Spice 模型导入 Tina TI

Guru**** 2527240 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54335A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/877059/tps54335a-unable-to-import-tps54335a-spice-model-into-tina-ti

器件型号:TPS54335A

您好!

我无法在 Tina TI 中创建新的 SPICE 模型、因此无法对电路进行仿真。 我认为这与为 PSpice 加密的文件有关、因此 Tina TI 无法读取这些文件并生成无效器件:$CDNENCSTART 错误。

任何帮助都很好。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    TI 中国团队仍在休假、我们将对此进行检查。

    您可以使用 Webench 进行仿真。

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否已解决此问题?

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不幸的是、不是

    Webench 没有提供足够的电路定制、所以我仍然需要在 Tina TI 中对这个部件进行仿真。 很奇怪、因为 Tina TI 模型也不导入、除非导入 Tina TI 模型的方法与 SPICE 模型不同?

    谢谢、

    Mitchell

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是如何获得 TINA 模型的? 您可以从 Webench 导出 TINA 模型。

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我最初从 TPS54335A 页面的"电子签名与开发"下获取 TINA 模型。 TINA 模型或 PSpice 模型都不会导入 TINA。

    我不知道您可以从 Webench 导出、因为我没有真正使用过它、但它似乎运行良好、我将能够更改电路。

    感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    使用 Webench 模型后、我发现我无法获得高于4.65V 输出的稳压。 这是 Webench 制造的 SPICE 模型的局限性吗? 我导出了一个电路、该电路应该生成12V 输出、但无论我得到的是4.65V

    谢谢