This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61220:电感器选择

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/879279/tps61220-inductor-selection

器件型号:TPS61220

嗨、大家好

如果最大平均电流为50mA、CM322522-4R7JL 电感器是否适用于 TPS61220

谢谢

Rodney  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rodney:

    通常、建议选择电感 Isat>500mA。  输入电压和输出电压是多少? 50mA 意味着负载电流或输入电流?

    要选择合适的电感、我们需要确保它在面对电流尖峰时具有足够的值。 不仅考虑到稳定状态。 负载瞬态和启动等情况所需的电流将大于正常运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Munqiu

    感谢您的回复。

    输入电压:3.2 - 3.7 VDC

    输出电压:3.6 VDC

    50mA 负载电流(实际上仅20mA)。 50mA 是最大浪涌电流

    谢谢

    Rodney

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rodney:

    我们需要考虑最坏的情况。 请确保电感仍具有400mA 的电流能力。