This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3808G01DBVEVM:TPS3808G01QDBVRQ1将 Rsense 更改为更高的电阻

Guru**** 2533720 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3808

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/879630/tps3808g01dbvevm-tps3808g01qdbvrq1-change-the-rsense-to-a-higher-resistance

器件型号:TPS3808G01DBVEVM
主题中讨论的其他器件:TPS3808

我们希望将 Rsense 更改为更高的电阻、如下所示以降低电流消耗、您能帮助检查它是否可行或是否存在任何风险吗?

R2260 => 1.8Mohm

R2261 => 140千欧

R4330 => 1.8k

输入电压为3.5~16V、电阻为1.8M +0.14M+0.0018M=1.9418M

电流将为3.5V~16V /1.9418=1.80uA ~8.23uA。ISENSE 引脚的泄漏电流为25nA。 您能帮助检查是否存在任何风险吗?

还有一个问题:我们可以增加电阻的可接受范围是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    在这种情况下、本应用手册对于电阻器的分频非常有用、尤其是在 TPS3808上。 当您使用较大和较大的电阻器时、需要在 IQ 和精度之间进行权衡。 不过、我相信您的电阻器将处于可接受的范围内。 您可以在该图中看到折衷:

    谢谢、
    Abhinav。