This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A02:3.3V 输出的 IQ 估算

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A02

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/879781/tps7a02-iq-estimate-for-3-3v-output

器件型号:TPS7A02

您好!

我的客户正在寻找 TPS7A02的应用、该应用的大部分消耗电流为2uA、其中一些峰值高达100mA。 他们想知道、对于4V 输入和3.3V 输出、2uA 时的 IQ 是多少。 我根据数据表图计算出大约40nA 的值、但这是针对负载下不同的 Vin/Vout。 它们的用例是什么?

通过查看数据表的图1、我预计在输入电压较高时它会非常相似、但图9显示的 IQ 与输入电压有很大不同。 这些图之间的唯一区别是 Ven=1.1V 与 Ven=Vin 吗? 如果是、差异是否由 EN 泄漏引起?

如果您需要其他详细信息、请告诉我。

谢谢、

Antonio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Antonio、

    EN 引脚上的客户电压是多少? Ven = Vin?

    是的、当输入电压为 Ven 时、Iout < 5uA 时、静态电流(Iq)约为 Iout 的2%。 40nA 的 IQ 是我所期望的。

    从图1中可以看出、如果 Vin = Ven、则 Vin 两端的 Iq 在25°C 时是平坦的。

    如果 Vin 大于 Ven、则 Iq 随 Vin 增大、如图9所示。 Vin = 4V、Ven = 1.1V 时、Iq = 1.1uA。