This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ21040:慢充电应用-没有安全计时器的替代器件?

Guru**** 2505495 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ21040, BQ24041, BQ24086

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/878278/bq21040-slow-charging-application---alternative-device-without-safety-timer

器件型号:BQ21040
主题中讨论的其他器件: BQ24041BQ24086

团队、

我们需要 BQ21040等独立充电器、但没有安全计时器-我们的电源有限、需要将充电电流限制在20-30mA、因此电池充电需要超过一天的时间(而安全计时器固定为10h)。

此外、我们检查了 BQ24041 (无计时器)、但它具有使能引脚而非 TS 引脚、而我们需要具有这两个引脚(仅在没有安全计时器的情况下)。  

您能提出什么建议?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    您是否还需要 TS 功能、电池温度安全功能?

    BQ21040还可以选择禁用计时器功能、但 TS 引脚需要被拉至高电平(TTDM)。  禁用电池温度安全功能。

    BQ24086 / 88同时具有计时器禁用和 TS。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但是 、是否有任何选项、微控制器可以在 BQ24086/88上取消或停止充电周期 ?  

    如果我们将 Rset 连接到微控制器引脚、我们是否可以使用它禁用充电? 如果设为低电平、则使用 Rset 设置充电;如果引脚设为高电平、则禁用充电? 这是否起作用?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我认为、如果 TS 引脚被拉至低电平然后释放、BQ21040将重置10小时计时器。  如果您有微控制器、它可能会以一定的速率每小时将 TS 引脚拉低。  这将防止安全计时器复位。  TS 的电池温度监测功能仍可使用。