This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100:BQ35100的源代码

Guru**** 2538310 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ35100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/879854/bq35100-source-code-for-bq35100

器件型号:BQ35100

您好!

我正在尝试使用 MSP430为 BQ35100实现 EOS。 是否有可用的源代码。 我已经浏览 过 http://www.ti.com/lit/an/slua801/slua801.pdf 。 文档中的 gauge.c 中的某些函数不可用,如 gauge.read、 gauge.write、 gauge.address 等 此源代码是否可与 MSP430一起使用以实现 EOS?

此致、

Prudhvi Sagar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该应用手册中的代码在 ANSI-C 中实现  可以将其用于 MSP430。  正如我们在应用手册中提到的、  客户必须通过 themselve 实现三个函数、因为我们提供的代码是独立于系统的、