This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24012:充电和结温

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24040, BQ24090, BQ24041, BQ24012, BQ24133, BQ24010, TPS62130

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/879444/bq24012-charging-and-junction-temperature

器件型号:BQ24012
主题中讨论的其他器件:BQ24040BQ24090BQ24041BQ24133BQ24010TPS62130

您好!

绝对最大结温指定为125°C、而最大存储温度指定为150°C

数据表的文本中指出、当结温上升到155°C 以上时、器件停止充电、当温度下降到130°C 以下时、器件恢复充电

根据这些最大额定值,我预计设备确实会在超过特定温度时停止充电,但我担心它永远不会恢复充电:-)或者我是否遗漏了什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    正确的做法是、该器件在150C 时具有热保护功能、可禁用充电。

    稍后的设计具有从125C 开始的热调节、并将根据结温调节输出电流。 请参阅 BQ24040和 BQ24090。  它们还具有155C 的充电禁用功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    我是 BAS 的同事、我们在当前设计中采用了 BQ24041、但却达到了6.5V 过压保护的极限。 我们希望在最大输入电压为15V 的情况下使用它。

    当然、这个15V 电压的电流较低、那么它的电压为6.5V。 但由于过压保护(BQ24090也是如此)、BQ24041无法实现这一点。

    但 使用 BQ24012应该可以实现、但正如 BAS 提到的、如果我们正确阅读数据表、充电器会在155C 时停止充电器、因为它是损坏的并且不会恢复(请参阅绝对最大值125C)。

    我们希望充电器能够以最大15V 的输入电压充电、并降低充电电流(不确定如果我们从输入端向 ISET 电阻器插入电流、会发生什么情况?)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    需要考虑的几个选项:

    1) 更改为开关模式充电器--开关模式充电器具有更宽的输入电压和更高的效率。  BQ24133具有内部 MOSFET、最大输入电压为17V。

    2) 更改为 BQ24010或014 --此版本的器件具有用于测量电池温度的 TS 引脚输入。  但这可用于通过 NTC 电阻器监控器件附近 PCB 的温度。

    3) 降低充电电流--不建议"向 ISET 插入电流"。  但可以添加一个与 R-ISET 并联的电阻器、并根据所需的充电电流和温度、使用 MOSFET 进行输入或输出。

    4) 在电池充电器之前添加宽输入电压降压转换 器以降低输入电压、可能是 TPS62130后跟 BQ24040。