请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS22965 您好、先生、
我们使用 TPS22965 EMV 进行测量、VIN=1.8V、黄色:EN 引脚、我们有 RC 用于延迟、R:9.3K/C:22uF、
蓝色:Vout 引脚、0V 至1.8V 的 Vout 只有3ms 的延迟、如何使延迟= 10ms?
延迟时间不能延长、无论输出电压比输出电压高22uF 或更改 EN 引脚中的 RC 值都是如此。
您是否愿意帮助我们将延迟时间延长至10ms? 谢谢。