This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22965:TPS22965

Guru**** 2515700 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22965

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/879755/tps22965-tps22965

器件型号:TPS22965

您好、先生、

我们使用 TPS22965 EMV 进行测量、VIN=1.8V、黄色:EN 引脚、我们有 RC 用于延迟、R:9.3K/C:22uF、

蓝色:Vout 引脚、0V 至1.8V 的 Vout 只有3ms 的延迟、如何使延迟= 10ms?

延迟时间不能延长、无论输出电压比输出电压高22uF 或更改 EN 引脚中的 RC 值都是如此。

您是否愿意帮助我们将延迟时间延长至10ms? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ian、

    我不确定您的目标是什么。 是减慢输出 dv/dt 上升的想法吗? 如果您想降低输出的压摆率、最好更改 CT 引脚上的电容值。