This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23754:TPS23754 5V 输出设计问题

Guru**** 2579395 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23754

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/879661/tps23754-tps23754-5v-output-design-question

器件型号:TPS23754

您好、E2E、

我们参考 了 http://www.ti.com/tool/PMP6672 、了解 TPS23754 5V/5A 输出设计。

此设计是否支持4V~4.5V 的输出电压?  

2.如果我们想将输出电压调整为4V,需要修改哪个部分?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Wilson、

    此设计可能支持4V、当然也支持4.5V。  

    要调整的组件是反馈组件 R27、R29和 R30。 它们将有助于偏置输出。

    有关  如何设置 R27的更多信息、请参阅 www.ti.com/.../slva305c.pdf 反馈网络部分。 R29和 R30是电阻分压器网络、也需要进行调整。  

    我要说、最佳实践和最佳性能将来自使用具有所需输出电压的变压器。 变压器供应商通常会与您合作、为您的设计定义新的变压器。 但是、在1V 输出电压变化范围内、通常具有足够好的性能。  

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师