This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27710:添加外部米勒钳位?

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/879805/ucc27710-adding-external-miller-clamp

器件型号:UCC27710

我一直在考虑这款半桥驱动器、因为它具有低成本、互锁功能以及适合我的应用的驱动强度。 我唯一希望它也具有的是有源米勒钳位。 我看到集成米勒钳位似乎保留用于隔离式驱动器。 通过浏览互联网、我可以看到一种可能的解决方案、即在栅源极之间使用晶体管。 我还怀疑 以2V 为基准的小型比较器也可以工作、但我不确定它在高侧 FET 上的工作原理。 是否有人知道将米勒钳位功能添加到半桥驱动器的好方法、例如 UCC27710?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lucas、

    感谢您关注 UCC27710。 正确的是、具有米勒钳位功能的驱动器通常是隔离式驱动器。 我不知道有任何经过测试和确认的外部电路在外部添加此功能。

    如果您可以提供您认为可行的原理图、我们可以审查并提出建议。 请记住、添加外部组件后、成本可能会增加、因为使用其中一个具有此功能的隔离式驱动器是合理的。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Richard、

    我将讨论原理图。 理想情况下、我也会对此进行仿真。 半桥驱动器参考设计是否有任何 TINA 模型? 如果我不需要、就不要从头开始。 此外、以 HS 为基准的 HB 在稳定状态下的电压是怎样的? 它通常保持在 Vdd/Vbias 还是具有某种脉冲行为?  

    尊敬的、

    Lucas Schulte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lucas、

    我查看了 TINA 电路、至今未看到栅极驱动器示例。 HB 偏置将是 VDD 电平减去自举二极管 VF、高侧 MOSFET Qg 充电产生一些纹波、高侧偏置电流产生一些小压降。 但 HB 偏置始终需要高于 HB-HS 偏置的10V 建议最小值。

    此致、