请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ35100 主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO、 EV2400、 BQMTESTER
您好!
在我的实验中、我将校准我们生产中的一些样本并从 bqStudio 获取"黄金映像"、但我如何连接器件?
我可以从我们的定制板上取出 I2C 线并将它们连接到 EV2400。 可以用吗?
如果是、我会将同样的操作写回制造的电路板。
所有这些功能是否都可以仅使用 bqStudio 和 EV2400?
我在我发现的许多应用报告(例如 bqMTester、EV2300、高级 MTester 校准板等)中了解了其他软件和设备、这些都是出于我的目的而不必要或过时的项目吗?
非常感谢、
富尔维奥