This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27510-G3:BQ27510-G3、用于禁用 BQ25895上的充电

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25895

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/879395/bq27510-g3-bq27510-g3-to-disable-charging-on-bq25895

器件型号:BQ27510-G3
主题中讨论的其他器件:BQ25895

我只是想确认这是否可行。

GPOUT 引脚默认配置为能够禁用对充电芯片的充电。  这是否意味着我可以通过上拉电阻器将其连接到 BQ25895上的 NCE 引脚、当它超出  Chg 抑制温度低和  Chg 抑制温度高范围时、它将自动禁用充电 ?  我可能只需通过10k 至100k 电阻器将该引脚上拉至 REG25引脚。  那么、我可以摆脱 BQ25895上的热敏电阻并在其位置放置一个10K 电阻器吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、

    是的。 您需要确保正确配置、因为该引脚具有许多用途。 但超出温度范围时禁用充电是可以接受的。  

    谢谢、

    Eric Vos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、

    从 PFC_CFG[1 :0]位来看、默认情况下显示为基于温度的充电禁止。  我能否在 Battery Management Studio 中打开黄金映像文件、并查看在创建映像时将其设置为什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、

    很难在 golden 文件中看到它。 您可以在 EVM 或系统上对该黄金文件进行编程、然后读取数据存储器。  

    谢谢、

    Eric Vos