请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ27510-G3 主题中讨论的其他器件:BQ25895
我只是想确认这是否可行。
GPOUT 引脚默认配置为能够禁用对充电芯片的充电。 这是否意味着我可以通过上拉电阻器将其连接到 BQ25895上的 NCE 引脚、当它超出 Chg 抑制温度低和 Chg 抑制温度高范围时、它将自动禁用充电 ? 我可能只需通过10k 至100k 电阻器将该引脚上拉至 REG25引脚。 那么、我可以摆脱 BQ25895上的热敏电阻并在其位置放置一个10K 电阻器吗?
谢谢