This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQSTUDIO:无法导入 gg.csv 文件并为 bq27220写入 RAM

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27220, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/879488/bqstudio-unable-to-import-gg-csv-file-and-write-to-ram-for-bq27220

器件型号:BQSTUDIO
主题中讨论的其他器件:BQ27220

我遇到的问题与以下论坛中详述的问题相同:  BQSTUDIO:BQ34G100-G1 (数据闪存和导入 GG.CSV 文件)

使用 bqStudio 内部版本1.3.86。  手动输入所有 bq27220电量监测计设置、创建黄金映像、并将设置导出到 gg.csv 文件(我从未在 Excel 中打开过该文件)、以用作后续改进的起点。  

当我稍后在连接了电量监测计 EVM 的情况下启动 bqStudio 时、对器件执行"unseque"和"unseque_full_access"操作、然后启动"read_all"。  所有默认 ROM 值都被拉到 bqStudio 中。  然后、我导入之前创建的 gg.csv 文件、所有设置看起来都正确。  但是、当我"write_all"时、bqStudio 首先读取 EVM、并以红色显示默认 ROM 值和 gg.csv 文件之间的所有更改(请参阅下图)。  我唯一可以应用设置的方法是手动输入每个字段、然后在新值上按 Enter 两次(按 Enter 一次会使默认 ROM 值保持在原位)。  执行此操作数十次后、我可以依次选择"write_all"和"read_all"、以验证我的设置是否正确。  

导入至写入值过程中是否缺少一个步骤?  当然、我们的期望不是黄金设置无法保存以供后续审阅/更新/写入?!    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我会将其分配给我们的工具团队。 请在本周内回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更新成功需要最低的电池电压。 该图显示电压为520mV。 这低于系统工作电压。

    看起来可能存在松动的连接或硬件设置中的某些问题、从而导致压降。 请检查硬件并检查电量监测计在整个 writeAll 过程中报告的电压是否全部大于3V。