主题中讨论的其他器件:BQ27220、
我遇到的问题与以下论坛中详述的问题相同: BQSTUDIO:BQ34G100-G1 (数据闪存和导入 GG.CSV 文件)
使用 bqStudio 内部版本1.3.86。 手动输入所有 bq27220电量监测计设置、创建黄金映像、并将设置导出到 gg.csv 文件(我从未在 Excel 中打开过该文件)、以用作后续改进的起点。
当我稍后在连接了电量监测计 EVM 的情况下启动 bqStudio 时、对器件执行"unseque"和"unseque_full_access"操作、然后启动"read_all"。 所有默认 ROM 值都被拉到 bqStudio 中。 然后、我导入之前创建的 gg.csv 文件、所有设置看起来都正确。 但是、当我"write_all"时、bqStudio 首先读取 EVM、并以红色显示默认 ROM 值和 gg.csv 文件之间的所有更改(请参阅下图)。 我唯一可以应用设置的方法是手动输入每个字段、然后在新值上按 Enter 两次(按 Enter 一次会使默认 ROM 值保持在原位)。 执行此操作数十次后、我可以依次选择"write_all"和"read_all"、以验证我的设置是否正确。
导入至写入值过程中是否缺少一个步骤? 当然、我们的期望不是黄金设置无法保存以供后续审阅/更新/写入?!