Other Parts Discussed in Thread: LM5164, LM5161-Q1, LMR36506
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5164 主题中讨论的其他器件: LM5161-Q1、 LMR36506
您好!
我需要有关选择降压转换器来代替 LM5164的帮助。 这部分很棒、但在我的应用中、低负载时的频率调制/突发所产生的噪声是不可接受的。
设计规格:VIN、28V +/-5V、Vout 3V - 26V -必须动态调整-不固定、Iout 最大为500mA 典型工作电流10-50mA。
根据我对轻负载下的 PWM 模式的理解、转换器应能够在需要时自行将一些电流转移到 GND。 通常哪种拓扑最适合在宽输出范围内使用:电压调节或电流调节或 COT?
谢谢