This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5164:帮助选择降压转换器

Guru**** 657500 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5164, LM5161-Q1, LMR36506
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/879729/lm5164-help-selecting-buck-converter

器件型号:LM5164
主题中讨论的其他器件: LM5161-Q1LMR36506

您好!

 我需要有关选择降压转换器来代替 LM5164的帮助。 这部分很棒、但在我的应用中、低负载时的频率调制/突发所产生的噪声是不可接受的。

设计规格:VIN、28V +/-5V、Vout 3V - 26V -必须动态调整-不固定、Iout 最大为500mA 典型工作电流10-50mA。

根据我对轻负载下的 PWM 模式的理解、转换器应能够在需要时自行将一些电流转移到 GND。 通常哪种拓扑最适合在宽输出范围内使用:电压调节或电流调节或 COT?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Karne、

    以下是 适用于您的规格的器件列表。 >36V 输入电压、高达26V 输出电压、0.5A 至1A 输出电流、强制 PWM。

    如果您想坚持使用 COT (快速瞬态响应、几乎恒定的频率)、我建议使用 LM5161-Q1。

    或 LMR36506。

    Sam