This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51003:我们正在使用 nrf52832和 TI 电源 IC 打造可穿戴设备。

Guru**** 2536760 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25120A, BQ51003

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/879254/bq51003-we-are-making-a-wearable-device-using-nrf52832-and-ti-power-ics

器件型号:BQ51003
主题中讨论的其他器件:BQ25120A

该公司采用 BQ51003 (无线)和 BQ25120a 的可穿戴设备。 我们已经制作了原理图、并将制作 Gerber。 希望对其进行审查。

e2e.ti.com/.../1385.PowerSupply.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我正在查看该电路、应该在今天晚些时候进行更新。  

    您是否有有关 RX 线圈的数据表或信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    来自 TDK 的 WR2230-26M8-G
    或从中国当地链接- www.aliexpress.com/.../4000086798457.html

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    BQ51003部分看起来正常、可能需要对值进行一些调整。  线圈很好、我们在一些参考设计中使用了它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    BQ25120a 部分怎么样?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于 BQ25120a 部分、PMID 不应接地。 这是用于为电池充电的非稳压电源以及直流/直流转换器的输入。 将至少4.7uF 连接到 PMID。  

    TS 应具有上拉至 VIN 的分压器。 请查看数据表的第26页、了解这些公式。  

    /MR 将需要一个 pushbuton 来退出运输模式、除非您只使用 VIN 插件退出运输模式。

    对于 VIN 存在和不存在的情况、/CD 需要由 GPIO 控制。

    直流/直流转换器所需的电感器为2.2uH 而非150nH。 请更改此内容。

    确保 SCL 和 SDA 上拉至 VSYS。

    此外、请注意、BQ25120A 上的 DCDC 启动时默认为1.8V、稍后可以更改为3.3V。

    此外、使用适当的电阻器设置 ISET、IPRETERM 和 ILIM 的默认值。 电流值超出限值。 第23页和第24页有建议值。