This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62170-Q1:1/5摄像头在黑暗环境中存在纹波问题

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/879570/tps62170-q1-1-5-cameras-have-ripple-in-dark-environment-issue

器件型号:TPS62170-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS62170

大家好、

我的客户在摄像头模块中使用 TPS62170。 有一个项目将此部件用于8->3.8V@150mA 级。  

问题是1/5摄像头在显示屏中出现纹波。 其他摄像头都不错。 我们执行 ABA 测试、发现问题出在 TPS62170。  

电感器为10uH、因此我不认为这是 PSM 模式问题。 我回顾了布局、他们已经处理了 VOS 布局。 开关频率>2M。 它们使用 FB 电阻器432k 和113k。

我要求他们尝试使用更小的电阻器来提高抗噪性能。 他们尝试15k+4.7K。 它可以工作、但输出电压为~3.3V。 当他们尝试18k+4.7k Ω 时、问题仍然存在。 我不知道输出电压设置为什么会有很大的不同。  

您对此问题有什么意见吗?

注意事项

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、

    对于432k/113k、Vout = 3.858V

    对于18k/4.7K、Vout = 3.864V

    对于15k/4.7K、Vout = 3.353V

    如果3.353V 正常工作、则可能其计划的 Vout 工作点过高。  您能否检查好摄像头还是坏摄像头的稳压电压?  您能否检查好摄像头与坏摄像头的 SW 节点电压、以查看是否存在任何明显差异?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将其移离线。  客户敏感信息。