This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2590:EN 引脚能否保持悬空?

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/879655/tps2590-can-en-pin-be-left-floating

器件型号:TPS2590

您好!

当 IC 中的 EN (低电平有效)引脚保持悬空时会发生什么情况? 是否启用 IC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vino、

    该器件在输入电压为2.6V (最小值)时才能导通。 在该电压下、 ENbar 引脚上的 MΩ MΩ 电阻分压器(10k Ω 和16.8k Ω)的电压将> 1.5V、 以保持器件处于关断状态。 简而言之、使 EN 引脚悬空可使器件保持关断状态。

    BR、Rakesh