This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REG113:REG113

Guru**** 2814275 points

Other Parts Discussed in Thread: REG113

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/879509/reg113-reg113

器件型号:REG113

地狱:我们已将输入电压从6更改为12。 全部使用的器件为 REG113-3.3和 REG113-5、每个器件具有10mA 左右的负载。

但希望使用与采用 SOT23-5封装的 REG113相同的 LDO 特性。

这是什么部分?

感谢他提供的任何帮助。

Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robin:

    我们最近发布 了采用 SOT23-5封装的 TPA7A24。 我们同时发布了3.3和5V 固定选项。  

    这是否适合您?