This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24210:我们能否在 bq24210的输入端提供12V 电压、以便为 Lipo 电池充电?

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24210, BQ24010

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/879698/bq24210-can-we-provide-12v-at-the-input-of-bq24210-for-charging-the-lipo-battery

器件型号:BQ24210
主题中讨论的其他器件: BQ24010

我们能否在   bq24210的输入端提供12V 电压、以便为 Lipo 电池充电?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    "我们能否在   bq24210的输入端提供12V 电压、以便为 Lipo 电池充电?" -- Bill J -是的,但该单元在7V 时具有输入过压保护(OVP)功能,并将关闭输出,电压可以增加到20V 而不会造成损坏。  

    如果您需要在12V 电压下运行、请查看 BQ24010、它可以在最大绝对电压为18V 的情况下运行高达16.5。  但这是一个线性稳压器、器件上的功耗将是压降*电流。  压降越高、功耗就越高。  要降低功率耗散、请查看降低电流、向电池快速充电电流。