This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5146-Q1:有关 SYNCIN 和 SYNCOUT 引脚的问题

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5146

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/879592/lm5146-q1-questions-on-the-syncin-and-syncout-pins

器件型号:LM5146-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5146

早上好、

一些较旧的 PWM 控制 IC 在其 SYNC/SYNCIN 引脚上需要差分窄脉冲。

1.能否以400kHz 的频率向 LM5146的 SYNCIN 引脚施加50%方波信号?

2. LM5146 SYNCOUT 引脚上信号的占空比是多少?

(我需要50%的占空比、如果 SYNCOUT 信号为50%的占空比、这将是非常好的)。

我在数据表中没有读取任何与 SYNC 引脚相关的占空比。

谢谢你。