Other Parts Discussed in Thread: LM5146
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5146-Q1 主题中讨论的其他器件:LM5146
早上好、
一些较旧的 PWM 控制 IC 在其 SYNC/SYNCIN 引脚上需要差分窄脉冲。
1.能否以400kHz 的频率向 LM5146的 SYNCIN 引脚施加50%方波信号?
2. LM5146 SYNCOUT 引脚上信号的占空比是多少?
(我需要50%的占空比、如果 SYNCOUT 信号为50%的占空比、这将是非常好的)。
我在数据表中没有读取任何与 SYNC 引脚相关的占空比。
谢谢你。