This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM73605-Q1:过流和过热的恢复时间

Guru**** 2506255 points
Other Parts Discussed in Thread: LM73605-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/878455/lm73605-q1-recover-time-of-over-current-and-over-temperature

器件型号:LM73605-Q1

大家好、

如 LM73605-Q1数据表中所述:它具有过流保护和热关断保护。  

但我们的客户希望了解过流和过热的恢复时间。

 ℃、热关断为160 μ A、℃阈值为135 μ A。

 ℃温度低于135 ̊ C 时、它可以恢复正常输出多长时间?  同样、过流保护的恢复时间如何?

谢谢。

此致、

Ansel Song

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    实际上、恢复时间不容易估算、因为器件检测到内部结温、但 将温度从外壳转移到结温需要一些时间。 此外、它还取决于 温度下降率、电路板布局等 检测时间比这短得多。 此外 、过流恢复也是一样的、主要取决于您的负载率、电感器等

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Iven、您好!

    我同意你的意见。 您是否在 EVM 上测试了数据? 或者是否有任何参考数据?   

    此致、

    Ansel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ansel、

    是的、在我们对其他一些转换器进行类似测试之前、它看起来没有参考数据、我认为您需要具有特定的条件/环境、这是有道理的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Iven、您好!

    是否有近似的距离值? 或者恢复时间是 ns? 美国?  谢谢。

    此致、  

    Ansel Song

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ansel、

    对于过流恢复、总时间为[外部电流恢复时间]+[0~46ms 典型值(断续延迟时间)]+[软启动时间]。  

    对于 过热恢复、  如果外壳温度快速下降、通常总恢复时间为 ms 级别。  但考虑到整个 PCB 或系统、这实际上取决于它。