This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61041-Q1:高浪涌电流-低电流器件、类似于 LT8410/LT84101

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61251

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/879373/tps61041-q1-high-in-rush-current---low-current-device-similar-to-lt8410-lt84101

器件型号:TPS61081-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS61251

大家好、

我的客户正在使用该器件、并具有来自3.3V LDO 的输入(电流限制为200mA)、同样的输入也连接到其他负载。 器件的导通要求很高、因为它们具有>250mA 的高开关电流限制。  



客户正在寻找能够支持极轻负载的开关电流限制升压转换器 IC (类似于 LT8410/LT84101)。  

 所需规格:

I/P 电压=2-6V

O/P 电压=>6V

负载=< 5mA

IQ=<50uA

请提供您的意见和建议。

此致、Shinu Mathew。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinu、

    TPS61251输出电压计数配置为高达6.5V、Vin 范围为2.3V 至6V。 静态电流为30uA、其 Ilimi 引脚可将输入平均电流限制配置为100mA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack、

    感谢您的输入。

    通过将 I LIMIT 引脚接地、器件输出电流被限制在100mA。 您能不能在器件开启时帮助解决浪涌/启动电流问题。

    此致、Shinu Mathew。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinu、

    通过将 Ilimit 引脚接地、该器件的输入平均电流限制为100mA。  

    我本周不在办公室、因此无法使用 EVM 进行基准测试。 数据表中的图10显示了当 Ilimi 设置为500mA 时的启动测试。