This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28C43:UCC28C43

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28C43

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/878563/ucc28c43-ucc28c43

器件型号:UCC28C43

你(们)好

您是否能够在 使用1:100电流互感器时为 UCC28C43控制器提供斜率补偿公式  

提前感谢  

此致

Colin 原因

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Colin、

    我认为它与变压器的匝数比无关。
    对于峰值电流模式控制、在占空比大于50%的情况下会发生次谐波振荡、 当电感纹波电流在下一个开关周期开始时不会返回其初始值时会发生这种情况。 次谐波振荡的特征通常是观察开关节点处的交流宽脉冲和窄脉冲。 通过添加等于电感器电流下降斜率的补偿斜坡、任何出现次谐波振荡的趋势都会在一个开关周期内发生阻尼。

    希望附加的文件能为您提供帮助。

    e2e.ti.com/.../An-Intuitive-Approach-to-Nonlinear-Slope-Compensation.pdfe2e.ti.com/.../slua101-Slope-compensation.pdf

    此致、

    Teng


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢 Teng

    查看控制器的应用手册、所需斜率补偿的计算在上斜率计算中使用 Rs (串联开关电流感应电阻器)。 假设使用的是 s CT 而不是串联电阻器、中的 Rs 值将是 CT 二次侧负载电阻器/CT 匝数比。

    此致

    Colin   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Colin、

    是的、您只需要在计算中添加电流互感器的匝数比。

    此致、

    Teng