This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM73606:输出接近输入时的频率变化

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: LM73606
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/879550/lm73606-a-frequency-change-when-output-is-close-to-input

器件型号:LM73606

您好!

我的客户正在对 LM73606进行测试、它由锂离子电池供电、固定频率为500kHz。 一旦输出电压接近输入电压、频率不再为500kHz。 此症状是否有任何解释? 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    视情况而定、您能否附上原理图? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Iven、

    我已经给您发了一封邮件、请提供帮助。 谢谢。