This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC59581:是否将 TLC5958x/TLC6946用于黑白 LED 矩阵?

Guru**** 2628595 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC59581, TLC59582, TLC5957, TLC5958, TLC6946, TLC59283

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/878991/tlc59581-using-tlc5958x-tlc6946-for-a-black-and-white-led-matrix

器件型号:TLC59581
主题中讨论的其他器件: TLC59582TLC5957TLC5958TLC6946TLC59283

团队、

1) 1)对于 BW (即黑色和白色) 8x32矩阵、我们是否有使用 TLC59582/TLC59581/TLC5957的指南/建议/示例?

可以使用单个器件吗? 例如、OUTRx 和 OUTGx 是否可用于不同的 BW 通道? BW 是否可以使用超过16通道(通过重新使用不同的 OUTRx 和 OUTGx)? 如果是、您有示例/指南吗?

2) 2) TLC694x:
我假设对于 BW LED marrix、TLC694x 比 TLC5958x 更适合?

对于8x32 BW 矩阵、使用 TLC694x 与 TLC5958x 有何区别?

提前感谢、

A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

      我们已将此问题分配给合适的工程师、请等待回复、谢谢。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、A:

    1) 1)是的、从器件的角度来看、没有 R/G/B 差异。 我们提供了一个 TI 参考设计、其中包含 TLC5958、您已在上一个 E2E 问题中找到该设计。

    2)是的、对于8*32、2* TLC6946 (具有8条扫描线)就足够了。 它们与您的应用类似、最大的区别是通道编号、一个是16、另一个是48。

    但是、如果没有刷新率要求、我建议使用 TLC59283。

    此致、

    肖恩。