This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5022:将 PMP20551参考设计的输出电压从12VDC 更改为24VDC。

Guru**** 1144750 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP20551, LM5022
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/878582/lm5022-altering-output-voltage-of-pmp20551-reference-design-from-12vdc-to-24vdc

器件型号:LM5022
主题中讨论的其他器件:PMP20551

您好!

我使用 PMP20551 (http://www.ti.com/tool/PMP20551)参考设计设计设计一个输出24VDC/3A 的 PoE 反激式变压器电路。

我找到了"PoE 变压器750343576、并希望为此调整电路。

我是否仍然能够使用 LM5022并将振荡器的基准电阻调整为200-700kHz?

对于反馈子电路或整个电路、我是否需要记住任何相关内容?

此致、

Henrik Jansson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Henrik:

    感谢您考虑将 LM5022用于您的应用。  您希望更改变压器和效率的原因是什么?  两个变压器具有不同的匝数比以及不同的 tcinduances。 如果您更改为750343576以及开关频率、 则可能需要调整电流感应电阻器和补偿值。 此外、由于开关损耗增加、以更高频率进行开关会降低整体效率。 我们建议您使用原装变压器750316708、避免额外的工作。

    谢谢、

    应用工程学 Yohao Xi  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Henrik:

    感谢您使用 LM5022。  

    对于该变压器、您将需要分别串联初级和次级绕组的绕组(2、4)、(3、5)和绕组(7、10)和(8、11)。 绕组(1、6)将用于 VCC 的辅助电源。 这将创建2:2:1的 Np:NS:Naux 比率;然后、您可以在与 PMP20551相同的配置中使用该比率。

    之后、由于占空比发生了变化、您需要考虑更改反馈电阻器电路、补偿和斜率补偿。  

    此外、由于电感已发生变化、您需要调整电流感应电阻器。  

    这可能需要大量的设计工作、因为您必须调整电路的大部分参数。

    我随附了一份应用手册、其中深入介绍了如何更改反激式转换器的参数:

    http://www.ti.com/lit/an/snva866/snva866.pdf

    谢谢、

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Yuhao!

    感谢您的回答。

    需要更换变压器的原因是将输出电压从12VDC 增加到24VDC。

    此致、

    Henrik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard!

    谢谢你。 非常有用的信息。

    此致、

    Henrik