This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24450:BQ24450外部晶体管

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24450

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/879328/bq24450-bq24450-external-transistor

器件型号:BQ24450

尊敬的先生,请回答

我测试了电路(请参见附图2)。 我为1节铅酸电池充电设置了3A 初始电流(2.3V)。   此电路工作正常。  必须 将 VT1晶体管和 VD1二极管放置在 散热器上。  

我想移除 VD1二极管。 2.3V 电池持续连接到器件、 而5.5V 电源定期关闭。

如果要移除电路中的 VD1二极管、则 当电源关闭5.5V (因为电池仍连接到器件)时、VT1的集电极-基极结将正向移动。 因此,我无法移除电路中的 VD1二极管。  

如果我使用外部准达林顿对或 NPN 发射极跟随器(请参阅 BQ24450数据表的第14页)、那么如果要关闭5.5V 电源、 则 Q2 (或 Qext)的发射极-基极结 将关闭。  

问题:

1) 1)如果使用此外部准达林顿对、能否移除 VD1?  由于这个对具有较大的电流增益,是否有必要提供防止  振荡的措施?

2)由于5.5V 的输入电压足以使 NPN 发射极跟随器电路正常工作,因此使用此 NPN 发射极跟随器电路  (无 VD1二极管)是否更好?

3) 3)我可以通过 Rp 电阻器(NPN 发射极跟随器电路)设置的最大电流是多少?  是否可以设置50mA 电流?

TIA

此致、

Vladimir Naumenkov

www.agat.by

e2e.ti.com/.../Picture-2.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    1) 1)如果使用此外部准达林顿对、能否移除 VD1?  由于这个对具有较大的电流增益,是否有必要提供防止  振荡的措施?-Bill J - VD1二极管将防止电池漏电流输出。  您需要在不使用二极管的情况下评估设计、以验证其是否满足您的要求。

    2)由于5.5V 的输入电压足以使 NPN 发射极跟随器电路正常工作,因此使用此 NPN 发射极跟随器电路  (无 VD1二极管)是否更好? -- Bill J -正如您所注意到的、外部导通晶体管有几个可能的选项、并显示在数据表的第13页和第14页上。 如问题1中所述、您需要评估设计以验证其是否满足您的要求。

    3) 3)我可以通过 Rp 电阻器(NPN 发射极跟随器电路)设置的最大电流是多少?  是否可以设置50mA 电流? -- Bill J --数据表表明这大约为40mA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bill、谢谢

    如果可能、让我们澄清一些问题。 您注意到:  "VD1二极管将防止电池输出泄漏电流。"  (如果  使用 PNP 晶体管)

    如果 使用 NPN 晶体管, 则发射极 -基极结 可用作 VD1二极管?  在我看来、我可以移除 VD1二极管。  

    TIA

    此致、

    Vladimir Naumenkov

    www.agat.by