尊敬的先生,请回答
我测试了电路(请参见附图2)。 我为1节铅酸电池充电设置了3A 初始电流(2.3V)。 此电路工作正常。 必须 将 VT1晶体管和 VD1二极管放置在 散热器上。
我想移除 VD1二极管。 2.3V 电池持续连接到器件、 而5.5V 电源定期关闭。
如果要移除电路中的 VD1二极管、则 当电源关闭5.5V (因为电池仍连接到器件)时、VT1的集电极-基极结将正向移动。 因此,我无法移除电路中的 VD1二极管。
如果我使用外部准达林顿对或 NPN 发射极跟随器(请参阅 BQ24450数据表的第14页)、那么如果要关闭5.5V 电源、 则 Q2 (或 Qext)的发射极-基极结 将关闭。
问题:
1) 1)如果使用此外部准达林顿对、能否移除 VD1? 由于这个对具有较大的电流增益,是否有必要提供防止 振荡的措施?
2)由于5.5V 的输入电压足以使 NPN 发射极跟随器电路正常工作,因此使用此 NPN 发射极跟随器电路 (无 VD1二极管)是否更好?
3) 3)我可以通过 Rp 电阻器(NPN 发射极跟随器电路)设置的最大电流是多少? 是否可以设置50mA 电流?
TIA
此致、
Vladimir Naumenkov
www.agat.by