This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76930:感测电压(VCX)引脚查询

Guru**** 2591490 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76930, BQ76940, TIDA-00792

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/879270/bq76930-sense-voltage-vcx-pin-inquire

器件型号:BQ76930
主题中讨论的其他器件: BQ76940TIDA-00792

大家好、

我将 BQ76930系列用于9节电池解决方案、但 由于只有9个灯串、我是否可以像这样连接平衡引脚(VC9)? 我的电路有任何问题或对我有任何想法。 谢谢。

随附的是原理图、如有任何疑问、敬请告知。

e2e.ti.com/.../bq76930_2D00_9s.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tommy、

    电池8和 VC9的连接看起来正确。 它与数据表 表表表25中的建议相匹配。   原理图中的一些观察结果:

    • CD1的底部最好连接到 VSS、如数据表 图13所示。  
    • CD0、CD1、CD2的1uF 输入滤波电容器... 由于滤波器稳定时间、平衡期间会出现一些电压伪影。  对于 BQ76930和 BQ76940、数据表中接近 CC 最小建议范围的值更好。  对于 CC、请考虑0.22或0.1uF。
    • R9似乎向上推并短接至 SDA 节点。
    • 由于 DSG 在内部稳压至12V、因此不需要 ZD1进行稳压、但您可能希望它用于瞬态。  对于 ZD1、建议在 DSG 引脚和 FET 之间连接一个电阻器。  如果没有电阻器或0欧姆电阻器、它将工作、但如果 ZD1导通瞬态电流、则不会限制在 DSG 引脚上。  考虑您是否可以将一些电阻从 R4A 和 R4B 移至 DSG 的公共电阻器。
    • C15看起来可能遗留在 BQ76940设计中、对于 BQ76930、它应该在此处短接。
    • VC5X 引脚的射频滤波电阻器为 RD5X。  U1引脚10处的网应为 VC5x。  将 R16顶部连接到 Q4栅极的网应具有不同的名称。  
    • 考虑 D3和 R14是否应移至 Q4的漏极侧。 它将为 FET 栅极提供更高的电压、请参阅 前10大设计注意事项 应用手册图14和相关说明。
    • U2应在 VCC 引脚附近有一个小型去耦电容器、典型值为0.1uF
    • 您似乎选择的是 SMB 地址、这是器件的一项功能、但并不常见、请确保它是所需的。
    • 请记住、AGND_M0是原理图之外的未受保护路径(使用 P+)。  请确保这适用于您的应用。  不适用的系统可能会关闭通信接口、使用隔离式通信或类似于 TIDA-00792的开关 P+

    希望这对您有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    Thnaks、您的精彩细节、请参见评论。