This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100:使用电池 ER34615计算剩余电量(Li-SOCl2)

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ35100, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/877391/bq35100-calculate-remaining-capacity-with-battery-er34615-li-socl2

器件型号:BQ35100
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

尊敬的所有人:

我使用 BQ35100测量容量并在电池电量耗尽时发出警告。 我读取并知道需要使用 EOS 模式。 但在该模式下、我看不到任何参数、例如 SOH 模式下的百分比100-0%值? 我可以从何处获取流量或算法来估算此流量或算法?

谢谢、此致、

Tuyen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tuyen、

    在 EOS 模式下、监测计将显示结果、以 R 标度表示。 您需要在主机端找到此拐点。

    第5.3.1节对此进行了说明。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Kang、

    正如您说过的、我们可以读取 R-scale 以确定电池是否电量耗尽? 如何知道什么价值?

    Tuyen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tuyen、

    它基于您的第一次读数与以后的读数进行比较。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kang:

    我在0-65535之间看到了这个比例器、那么如何确定哪个值的电池是空的? 使用电池时、它是否会从0-65535增加? 我们是否可以将此值转换为电池百分比?

    谢谢

    Tuyen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tuyen、

    从0增加到65535是不正常的。 您能否向我发送 bqStudio 日志、说明它何时执行此操作、以及您是否在系统中发送监测计启动和监测计停止?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kang:

    我没有工具、因此无法使用 bqstudio。 但我使用 MCU 来连接 bq35100。 这会在每10秒启动和停止时从 MCU 转储数据。 我看到 Rscalse 看起来不稳定,几乎时间是大值64422 mohm 和 somtime 146moh..... 请给我建议

    非常感谢

    获取 chem ID 成功、ID 12 00
    获取 SOH:80%
    得到标度 R:64422 m Ω
    BQ35100_readByte:05 <===
    获取状态:05
    BQ35100_readByte:05 <===
    获取状态:05
    读取数据闪存成功
    opConfig:82 <===================
    使电量监测计成功
    读取数据闪存成功
    EOStrendDetection (EOStrendDetection):20
    读取数据闪存成功
    EOStrendDetectionPulseCount:0
    读取数据闪存成功
    EOStrendDetectionPulseCountThrh:120
    读取数据闪存成功
    getEOSDetectFlag:00
    获取电流缓冲器:D8 ff
    获取电流:-40mA
    获取设计容量:19000mAh
    CMD[2]:00 00 00 00<===========
    值:0<==
    获取使用容量:0uAh
    设计电容 UAh:19000000
    已用电容 UAh:0
    保持容量成功:19000000 UAH - 19000 mAh
    读取数据闪存成功

    获取 chem ID 成功、ID 12 00
    获取 SOH:80%
    得到刻度 R:146 m Ω
    BQ35100_readByte:05 <===
    获取状态:05
    BQ35100_readByte:05 <===
    获取状态:05
    读取数据闪存成功
    opConfig:82 <===================
    使电量监测计成功
    读取数据闪存成功
    EOStrendDetection (EOStrendDetection):20
    读取数据闪存成功
    EOStrendDetectionPulseCount:0
    读取数据闪存成功
    EOStrendDetectionPulseCountThrh:120
    读取数据闪存成功
    getEOSDetectFlag:00
    获取电流缓冲器:直流关断
    获取电流:-36mA
    获取设计容量:19000mAh
    CMD[2]:00 00 00 00<===========
    值:0<==
    获取使用容量:0uAh
    设计电容 UAh:19000000
    已用电容 UAh:0
    保持容量成功:19000000 UAH - 19000 mAh
    读取数据闪存成功
    禁用电量监测计成功

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pham、

    在 EOS 模式下、监测计将报告 MeasuredZ 和 ScaledR。 MeasuredZ 是计算出的原始阻抗、并在学习脉冲上调整定标器以与我们的 Ra 阻抗表相关联。 除了这些值外、SOH 还报告为百分比100-0。 SOH 命令在 SOH 模式下完全相同。  

    该值来自 Ra 表和 scaledR 的比较。

    我不明白您所说的"电池电量耗尽"是什么意思。 当监测计识别到阻抗在生命周期即将结束时以增加的速率增长时、它将设置 EOS 标志。  

    谢谢、

    Eric Vos