This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC6946:是否提供代码示例?

Guru**** 2511665 points
Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-TLC6946EVM, TLC59581, TLC5957, TLC6946

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/879321/tlc6946-code-example-available

器件型号:TLC6946
主题中讨论的其他器件: TLC59581TLC5957

团队、

-对于带白色 LED (非 RGB)的8 x 32拓扑:
我正在寻找用于执行基本文本水平滚动的代码示例。
     我们是否有可在 BOOSTXL-TLC6946EVM 上使用并经过调整以连接 LED 的代码示例?
     如果不是、我们有应用手册描述了需要在 SW 端执行哪些操作?

我已经看到了 TLC59581/TLC5957的以下代码示例:
http://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/p/710829/2621670#2621670 
     我们是否计划提供一个基本的 MSP430示例、用于在 LED 矩阵上进行文本滚动?
     或者是否有一些 Arduino 示例使用 TLC694x?

提前感谢、

A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

      我们已将此问题分配给合适的工程师、请等待回复。 谢谢。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../TLC6946_5F00_EVM_5F00_Code.zip

    您好!

    请在附件中找到示例代码、它基于 MSP432P401R Launchpad。

    但它不适用于矩阵、我们没有此类示例代码。

    如果您想了解有关 TLC6946/TLC59581的更多信息、可以联系我们、让我们了解客户和客户的应用、我们可以对此进行更详细的讨论。

    谢谢、

    此致、

    肖恩。