This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC3845:输入电阻和电容计算

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/879144/uc3845-input-resistor-and-capacitor-calculation

器件型号:UC3845

您好!

我在 webench 上设计了一个电路、它工作良好。 没有问题。 我得到55V、1.2A 输出。

我需要您的支持来了解滤波器区域。 因为 Webench 不会为他们提供任何信息。

•CX 应该使用哪种值?

• Rx1和 Rx2应使用哪个值? 该部件的任务是什么?

• L1应该使用哪个值?

• Cy1和 Cy2应该使用哪个值? 我应该连接它们的接地输入中心吗? 底盘 GND 是否意味着接地?  

•我应该在输入区域中使用压敏电阻吗? 如果是、哪个值适合我的电路?

我不是一名专业设计师、因此我需要您的支持。 根据你的答复,我把我的 Gerber 加工成我的多氯联苯。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、专家明天会回来。  ——邓

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您对 TI 的关注。

    原理图中突出显示的所有组件均针对 EMI,对于不同的应用、PCB 布局和机械尺寸,每个部件都没有常用的值。 所以我不能直接回复你。 Rx1和 Rx2用于在交流电在特定时间下降时将 X 电容 Cx 放电至安全电压。 这是不同安全标准中的不同要求,例如在 IEC60950中,X-CAP 上的电压应在1秒内放电至37%。

    但对于 IEC62368,X-CAP 上的电压应在2秒内放电至低于60V。 因此、Rx1和 Rx2值将由 Cx 值以及您的产品应遵循的安全标准决定。

    对于 CY1和 CY2,除了 EMI 的影响外,您还 需要考虑泄漏电流要求,您必须遵循哪种安全标准,这将限制它的最大值。 通常,如果输入电缆有3根导线,N、L 和接地,则可以将机箱 GND 连接到接地。

    设计中是否需要变阻器取决于您的电源转换器应用环境。 通常是浪涌、雷击规格。 将告诉您。

    关于如何设计 EMI 滤波器,我建议您在网站上搜索,以下是 TI.com 上的培训视频。

    https://training.ti.com/how-design-input-emi-filters-automotive-dcdc-converter?keyMatch=EMI%20FILTER%20DESIGN&tisearch=Search-EN-everything

    希望能为您提供帮助。