This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/BQ40Z60:空载平均时间异常-续2.

Guru**** 2798555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/879273/ccs-bq40z60-abnormal-avg-time-to-empty-continued-2

器件型号:BQ40Z60

工具/软件:Code Composer Studio

背景: 在我的应用中、电池充电至3.8V (即充满电的 I configure)、然后充电 FET 打开、TCA 设置为1。 之后、我不对电池放电、电量监测状态为5A、电流()始终为0.00A。 但 Ag Time to Empty 将更改为49020或39216、不保持65535。 在我们的应用中、停止电流为40mA。 您能给我一些关于这种现象的建议吗?

1、  当平均电流为-10mA 时、FG 处于放松模式、是否不会平均空载运行时间并保持65535? 我知道、平均空闲时间仅在放电模式下运行。

2、空平均时间更新的频率是多少?

3、日志文件间接来自 BQ 日志文件。 我用黄色突出显示有用数据。 您能否帮助分析此日志、并告诉我为什么会发生此问题? 很抱歉、我没有机会使用 FG 内部日志进行测试。 我可以简单地向您描述此日志。 平均清空时间为 49020或39216。 同时,CURRENT()仍为0.00A。 监测状态变为5A。 充电状态保持100%。 您还需要什么信息?

根据您刚才所说的日志和语句,49020仅在放电模式下发生,这意味着电流()低于-40mA。 但是,日志中的实际电流()仍为0.00,这与您之前所说的不符。

请问原因是什么?

e2e.ti.com/.../5822.Taurus_5F00_BBU_5F00_FW_5F00_1v60_5F00_Time_2D00_to_2D00_empty_2D00_errors_5F00_73h_2D00_highlights-_2800_1_2900_.xlsx

e2e.ti.com/.../0100_2D00_13MA.gg.csv

4、我还想知道电池充满电后的充电器操作。 充电器的两个 FET 是否都开路? 什么配置会影响充电器在充满电后的性能? 如何实现?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们将很快对此进行研究。 预计本周会收到回复。