This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DCR011203:输入电压低于推荐值

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: DCR011203

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/879512/dcr011203-lower-input-voltage-than-recommended

器件型号:DCR011203

大家好、

当10.5V 作为输入电压提供时、DCR011203能否正常工作? 是否有 UVLO 功能? 或者效率可能降低?

此致、

Kotaro Yamashita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kotaro、您好!

    (由于我忽略了功率级的某些部分、因此编辑我的初始帖子)。

    器件上有一个用于 UVLO 功能的使能引脚。 如果短接至 Vin、则器件将在10.5V 电压下工作、但可能无法按预期进行调节、因为它超出了建议的工作条件。

    我复制了器件专家以提供进一步的输入。

    此致、

    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kotaro、您好!

    根据 数据表中的第7.3节、12V 输入器件的最小建议输入电压为10.8V。  

    我猜是器件会降低输出稳压电压。 因此、对于10.5V 的输入电压、输出可能不是稳压的3.3V、但低于该电压。 器件的效率将受到输出负载的影响。 请注意、为了获得稳压3.3V 输出、需要有一些预加载(10%)。

    此致、

    Jimmy