This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5022EVAL:变压器电容放大器;斜率补偿稳定

Guru**** 2683475 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/879417/lm5022eval-transformer-capacitance-slope-compensation-stabilisation

器件型号:LM5022EVAL
主题中讨论的其他器件:LM5022

您好!

我将使用 LM5022设计反激式器件

输入电压:30V 至600V

输出电压:15V 2W

  • CH1:VGS Q102 (主要软件)
  • CH2:VAK D4 (输出二极管)
  • CH3:VDS Q102
  • Ch4:ID Q102

2个问题:

  1. VIN=400V、负载=103R0。 MOS 导通时的浪涌电流主要是由变压器电容造成的? 因此、为了限制峰值电流、建议使用"新"绕组... 有什么建议?
  2. 我无法在低电压(即60V)下获得稳定的 PWM、是否有一种"干净"的方法来选择组件以避免这种情况? 我认为它从良好的斜率补偿开始。

e2e.ti.com/.../tidrui5-_2800_SCH_2900_-solution-3.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexandre、

    感谢您使用 LM5022。 电流尖峰主要是 D4和 D105的反向恢复电流以及栅极驱动电流。 变压器电容的影响很小。  

    C105过大。  请选择0.001uF。  看看这是否稳定了 PWM 运行。

    D105和 D6之间的连接(如原理图标记所示)基本上会突破隔离边界。  建议使用 R110和 R111直接 感测 VOUT 以实现输出调节。  即、移除 D105、并将 D4阳极连接到 D105阳极。   

    谢谢、

    应用工程学 Yohao Xi