This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25050:禁用 TS 功能

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/878884/bq25050-disabling-of-ts-function

器件型号:BQ25050

您好!

我们将 BQ25050用于采用1节3.7锂电池的电源设计。 我们的电池没有第三个引脚(用于 TS 测量)。

数据表中提到、在放电模式下、TS 功能始终处于启用状态、消耗大约120 - 150uA (数据表中的第3页)。 那么、我们如何能够永久禁用 TS 功能、从而实现低电流消耗。

此致、

SAI RAM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    TS 功能是放电模式可通过将 /CHG 引脚置为低电平来禁用。  但在充电期间、引脚需要处于高电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    感谢您的回复。

    因此、您建议通过我们微控制器的 GPIO 将/CHG 引脚驱动为低电平。 但/CHG 引脚不是开漏输出?

    此致、

    SAI RAM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    /CHG 引脚是一个开漏引脚、通常通过外部上拉电阻器上拉至高电平。  它还具有输入选项、可在拉至0.4V 以下时禁用 TS 电流。